This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:SPICE 仿真不起作用#39;t

Guru**** 2529560 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171477/lmr36503-spice-simulation-doesn-t-work

器件型号:LMR36503

您好!

我遇到了与其他用户相同的问题、仿真需要很长时间(实际上我从未看到它的结束)。

我已将运行时间更改为1m、将 Gmin 更改为1e-007、并将最大时间步长更改为10U、但它不会发生任何变化。

模型中有问题吗?

此致

Aurelie Duval

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    您正在运行哪个原理图、并对其进行了任何编辑?

    现代 PC 的启动和稳态原理图通常不会花费太长的时间。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我激励可在 TI 网站上下载的示例时:

    - BUCK_STARTUP

    - BUCK_STUAND_STATE

    - IBB_STARTUP

    - IBB_State_State

    它可以正常工作、但我需要对其进行定制。 批次(线路和负载变化)。 因此、我想从0开始原理图、但它不起作用。

    我还想在 LTSPICE 上而不是 PSpice 上执行该操作。

    此致、

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    我认为、我们最好尝试获取线路/负载寄存器的基准数据。 在我回复的其他 e2e 帖子中、我提到我将查看一位同事是否可以为我们获取此数据。 我建议您等待查看我要获取的数据是否能满足您的需求。

    我想、您将在 LTSPICE 中使用加密的 SPICE 模型、这是一个极具挑战性的过程。