请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LMR36503 您好!
我遇到了与其他用户相同的问题、仿真需要很长时间(实际上我从未看到它的结束)。
我已将运行时间更改为1m、将 Gmin 更改为1e-007、并将最大时间步长更改为10U、但它不会发生任何变化。
模型中有问题吗?
此致
Aurelie Duval
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我遇到了与其他用户相同的问题、仿真需要很长时间(实际上我从未看到它的结束)。
我已将运行时间更改为1m、将 Gmin 更改为1e-007、并将最大时间步长更改为10U、但它不会发生任何变化。
模型中有问题吗?
此致
Aurelie Duval
当我激励可在 TI 网站上下载的示例时:
- BUCK_STARTUP
- BUCK_STUAND_STATE
- IBB_STARTUP
- IBB_State_State
它可以正常工作、但我需要对其进行定制。 批次(线路和负载变化)。 因此、我想从0开始原理图、但它不起作用。
我还想在 LTSPICE 上而不是 PSpice 上执行该操作。
此致、
Aurelie