This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR36503:1.8V 的线路和负载调节

Guru**** 2530630 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR36503

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1171458/lmr36503-line-and-load-regulation-for-1-8v

器件型号:LMR36503

您好!

在 LMR36503的数据表中、我发现 Vout = 5V 时的线路和负载调节。 您是否还可以获得有关输出电压= 1.8V 的信息?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    我发现在整个温度范围内的负载/线路调节为1V、因为我看到其他您对温度有顾虑的帖子。

    这将在 Vout=VFB 并且器件配置为自动模式的情况下进行。 由于缺乏 PFM 模式、在 FPWM 中负载/线路稳压器往往更好。

    希望这对您有所帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marshall、

    我确实对温度有一些顾虑。 此信息很有用。

    我还担心电流消耗。 我们的器件将平均消耗2mA、峰值为15mA。 我可以在数据表中看到、在0和75mA 之间、Vout 可能会"有很大差异"。 对于1.8V 电压、您是否具有相同的图(数据表中的图9-7)?

    此致、

    Aurelie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    不幸的是、我没有这些数据可用。 我建议使用我之前共享的数据作为参考并进行进一步验证、对可订购的 EVM 进行评估。

    一般而言、当器件开始从 PFM 过渡到 CCM/PWM 时、我希望 Vout 在空载时处于最大值、并保持50mA 不变。

    如果您确实需要进行严格的负载调节、我建议为 FPWM 配置器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1V8 (或1V)的线路调节图是否恰好出现?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aurelie、

    我将与一位同事核实、看看他是否可以获取此数据。