This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24130:SW 至 BTST 自举电容值

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24133

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1172462/bq24130-sw-to-btst-bootstrap-capacitor-value

器件型号:BQ24130
主题中讨论的其他器件:BQ24133

您好!

在数据表中、据说在 SW 和 BTST 之间放置了一个0.47uF (470nF)自举电容器、但在数据表和 EVM 中、这是一个47nF 的电容器。

正确的值是多少。

此外-是否有针对 BQ42130的原理图审阅、例如针对 BQ42133的原理图审阅-请参阅链接。

/cfs-file/__key/communityserver-discussions-components-files/196/5140.BQ24133-BQ2417x_5F00_Schematic-Checklist_5F00_V1p0.pdf

谢谢、

体层器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tomer、您好!

    BQ24133EVM 使用47nF 自举电容器。  130没有原理图检查清单、但作为 BQ24133的一部分、它应该相似。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Jeff