This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54335A:低侧 FET 灌电流限制的含义为0A (再次)

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS54335A, TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813199/tps54335a-meaning-of-low-side-fet-sinking-current-limit-is-0a-again

器件型号:TPS54335A
主题中讨论的其他器件: TPS54308

你好


感谢您的支持。

您是否会再次告诉我低侧开关灌电流限制的含义?

此外、低侧 FET 灌电流在什么情况下是如此?


>7.3.13.2低侧 MOSFET 过流保护
>低侧 MOSFET 也可以从负载中吸收电流。 如果超出低侧灌电流限制
>在该时钟周期的剩余时间内,低侧 MOSFET 会立即关闭。 在这种情况下、两个 MOSFET
>将关闭,直到下一个周期开始。


正如您所说的、在轻负载条件下、TPS54335A 进入 Eco-mode、因此灌电流为0 (A)。


此外、在 CCM 模式下、低侧 FET PH 拉至负载的传导电流。

低侧 FET 灌入电流是在什么情况下? (在启动时预偏置?)

另外,对于客户来说,低侧开关灌电流限制的0 (A)的含义是什么?

很抱歉有这样的基本问题。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如前所述、对于 TPS54335、轻负载时低侧 FET 电流不能为负、因此灌电流限制应设置为0、这意味着低侧 FET 永远不会灌入电流。 但是、对于在 FCCM 中工作的 IC (例如 TPS54308)、低侧 FET 电流将为负、如果负载较轻、低侧 FET 将在每个占空比中灌入电流。

    我想您可以了解 CCM、DCM、Eco-mode、FCCM 的工作原理。 我相信您会得到答案。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shawn San

    感谢你的答复。

    我了解客户不应让低侧 FET 特意灌入电流。