您好!
客户正在选择表中不可用的 Vout 值。
请告诉我计算 Vout 容差的公式。
除了器件基准容差之外、Vsel 和反馈电阻器值都将产生影响、我找不到相关关系。
谢谢、此致、
Akshat
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
谢谢 John、
我有与相关的后续查询
TPS548d21开关节点引脚连接到电感器-电流密度
根据 TPS548D21数据表、在考虑自然对流的情况下、评估板布局在 PG 9、图3和6上报告了低于测量温度的数据:
40A I OUT、测得的温度= 86C、IC = 66C 时的温升
30A I OUT、测得的温度= 75.3C、IC = 48.3C 时的温升
因此、我们预计对于25A 负载电流、温升应低于48.3C。
在本例中、我们预计 TPS548D21芯片附近最坏情况下的环境温度约为85C
能否提供两种情况下 IC 温度上升的估算值?
Seetaram、
是的、功率密度很高。 在40A 输出电流下、您可能会看到温度上升75度。 C. 在25A 时应降低。 即使不考虑覆铜线迹、IC 本身以及输出输入电感器也会导致温度上升。 对于25A 输出、我预计温度上升约为25度。 C.小于或大约50度。 c: 这基于数据表中所示的测量热性能。 如果您有其他问题、请告诉我。