This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 计算- MathCAD

Guru**** 2587365 points
Other Parts Discussed in Thread: LM25119, LM5170

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810689/calculation-mathcad

主题中讨论的其他器件:LM5170LM25119

你(们)好  

我想了解如何计算/估算单路降压和交错式 CCM/DCM 降压转换器的所有值和尺寸。

因此、我需要交错式连续/非连续电流模式降压转换器的详细计算表。

对于分步、我开始计算 CCM 转换器的单相。 我还将收集并计算其他降压模式。

如果您有任何计算表、您可以上传它们吗??

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy。

    您关注的是什么 TI 器件型号?  任何设计工具都很可能与 特定器件直接关联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    有更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    现在、我正在学习 TI-LM5170、但没有详细的计算表。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    此处提供了 LM5170的设计计算器:www.ti.com/.../snvc205

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我真的不喜欢快速计算、很难向我的领导者解释设计过程。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我正在尝试设计一个可输出1V-33V 和0A-25A 200W 的降压转换器。

    具体格式为33V/6A 至1V/25A、功率限制为200W。

    我不知道如何在正确的电压下计算电感器/占空比的值。

    您是否有任何有关宽范围电压和电流输出的白皮书?


    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    占空比和电感器计算方法为:

    占空比= Ton / T = Ton * Fsw = Vout / Vin

    LOUT =(Vout / Vin)*(Vin - Vout)/(Fsw * K * Iout)、其中 kind 是电感纹波系数、通常为0.2至0.4、通常为0.3。

    根据您的要求、LM25119是一个不错的选择:

    如果您需要进一步的帮助、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我需要具有恒流和恒压功能的降压转换器。

    我认为 LM5170符合我的要求。

    我还没有配置正确的计算。

    Andy

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    LM5170适用于使用双电池的非常特定的汽车应用。  设计公式包含在数据表中。  此处还有一个设计计算器:

    这里有一份白皮书:

    您能告诉我您的特定应用吗?  我认为您实际上需要一个简单的降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 John

    我需要 Mathcad 这样的文件来扩展所有设计。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    只有 Excel 文件可用。  我们为一些降压转换器提供了 Mathcad 文件、但对 Mathcad 的支持非常有限。  Mathcad 通常不是 TI 认可的格式。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Andy、

    它没有 Mathcad。  我甚至无法访问 Mathcad 软件。