This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53353:TPS53353 CAN#39;t 输出功率

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53353

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811649/tps53353-tps53353-can-t-output-power

器件型号:TPS53353

你(们)好,先生
我们使用 TPS53353 5V 8A 输出设计、系统上电无法输出5V、我们检查了使能、VREG、VDD、VIN 电压正常、
但我们移除了 C115、TPS53353可输出5V 电压(请参阅 附件)

您能告诉我们原因吗?  

Rr 和 Cr 值效应吗?(R227、C112、C115)

如果是、请向我们推荐价值

BRS

最大

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    TPS53353使用具有迟滞关断时间的 DCAP 控制模式。  这种控制类型需要 VFB 引脚上的一些纹波电压分量。  通常、纹波分量由电感器交流纹波电流和电解输出电容器的 ESR 供电。  对于所有陶瓷输出电容器、ESR 不足以提供所需的纹波电压、因此使用了外部纹波注入电路(R227、C112、C115)。  在您的情况下、您将混合陶瓷和电解电容器、但与电解电容器相比、陶瓷部分相对较小。  可能不需要外部纹波注入电路。 它将取决于 C73和 C91的 ESR 大小。  您能否提供 VFB 电压的波形以及 LL (开关节点)电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最大值、

    有更新吗?  我现在要关闭这个线程。  如果需要进一步的帮助、您可以重新打开它。