This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS548D21:有关 TPS548d21开关节点引脚与电感器的连接-电流密度的查询

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS548D21

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813554/tps548d21-query-on-tps548d21-switch-node-pins-connection-to-inductor---current-density

器件型号:TPS548D21

我们目前正在 电路板上执行电源完整性分析。

我对 TPS548d21开关节点引脚与电感器的连接-电流密度有疑问

有7个开关节点引脚。 7个开关节点引脚上的铜连接宽度约为4mm。

假设2盎司覆铜为70um、则总横截面积约为4*0.07=0.28mm2。

考虑到电流约为25A、电流密度约为89.28A/mm2。

 

根据 IPC-2152标准、这将导致温度上升约70°C、这无疑是一个严重问题。

我缺少什么吗? 如何解决此问题?

希望得到及时的响应。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seetaram、

    是的、功率密度很高。  在40A 输出电流下、您可能会看到温度上升75度。 C. 在25A 时应降低。  即使不考虑覆铜线迹、IC 本身以及输出输入电感器也会导致温度上升。  对于25A 输出、我预计温度上升约为25度。 C.小于或大约50度。 c: 这基于数据表中所示的测量热性能。  如果您有其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Seetaram、

    由于您已打开有关此主题的新主题、我将关闭此主题。