This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:LM5160A 和 LMR16006、LMR16010是否可以支持5~53V 输入、3.3V 输出?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5160A, LMR16006, LMR16010, LM5160

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812066/lm5160a-whether-the-lm5160a-and-lmr16006-lmr16010-can-support-the-5-53v-input-3-3v-output

器件型号:LM5160A
主题中讨论的其他器件: LMR16006LMR16010LM5160

大家好、

LM5160A 和 LMR16006、LMR16010是否可以 支持 5~53V 输入、3.3V 输出? 我们需要检查 Dmax。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、Frank

    您可以使用 LMR16010实现该功能、但可以使用200kHz 等较低频率运行、以避免最短导通时间。  

    对于5V 输入和3.3V 输出、您的 Dmax 将约为66%、低于此器件的97%。  

    要获得完整的设计、您可能需要使用 webench 进行检查

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Arief、

    因此、我们可能无法在这里使用 LM5160A、对吧? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、Webench 似乎无法使用 LM5160的这种低输入电压生成设计

    谢谢

    -Arief