This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5160A:灌电流限制

Guru**** 2387080 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5160A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811906/lm5160a-sink-current-limit

器件型号:LM5160A

您好!

当灌电流达到限制值(5.4A (典型值)时、LM5160A 如何工作?

数据表中似乎没有对此进行说明。

此致、

Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kuramochi、

    我的理解是、当达到负电流限值时、下一个周期正电流限值也将达到、因为负电流限值几乎是正电流限值的2倍。  

    之后、它将遵循数据表上的电流限制说明、其中的关断计时器将根据反馈电压和 VIN 进行接合

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arief-San、

    感谢你的帮助。

    >负电流限制的值几乎是正电流限制的2倍。

    我无法理解。

    请详细解释一下。

    我将采用 Fly-Buck 拓扑。

    此致、

    Kuramochi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、这意味着只要达到负电流限值、在 Flybuck 拓扑中很可能也会达到正电流限值、并且将启用一个关断计时器、从而使频率折返。  

    在本文档的图12中、您将看到该器件如何处理 Flybuck 转换器次级侧的短路

    http://www.ti.com/lit/ug/snvu408a/snvu408a.pdf

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    希望上面的解释能解答您的问题。 我现在要关闭这个线程。  

    谢谢

    -Arief