This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/LM5010A-Q1:Webench 或在线计算器

Guru**** 2390735 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809478/webench-tools-lm5010a-q1-webench-or-online-calculator

器件型号:LM5010A-Q1

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

我想知道在设计参考方面更可靠、更高效的是什么:Webench 在线软件或 TI 提供的在线计算器。

因为当我使用这两种工具进行设计时、组件的值不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    哪些值不同? 通常情况下、它们应该相似。  

    如果您不确定、我还会对照这两种工具检查 EVM、看看哪一种更接近。  

    谢谢

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器、电阻器和开关频率的值。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Timur、

    您能否同时连接 webench 设计和计算器?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arief、

    请查找随附的计算器文件和 Webench 的打印报告。

    e2e.ti.com/.../LM5010AQuickStartCalculator.xlse2e.ti.com/.../WBDesign92.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    电感器的值对于这两种情况看起来都合适、Webench 上的输出电容器建议使用2x10uF、计算器为24uF。  

    在本例中、我将使用 EVM 检查 webench 设计并测试该设计。  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很难将 EVM 与 Webench 设计进行比较:1. 输入电压很小、因此我必须达到7V;2. 它不允许将开关频率设置为200kHz、允许的最大频率为135kHz、但实际上、当我在设计中设置135kHz 时、它在报告中显示为160kHz (请参阅屏幕截图)。 您能否检查我发送的文件以及对 Cin 和 Cout 值的评论?

    e2e.ti.com/.../0121.LM5010AQuickStartCalculator.xlse2e.ti.com/.../WBDesign94.pdfe2e.ti.com/.../snva137a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    查看文件后、我可以看到文件之间的差异。  

    在我看来、如果您具有相同的输入和输出电压范围、我会将电路板设计得与 EVM 一样近。  

    因此 CIN = 2x2.2uF

    COUT = 22uF、串联电阻为0.3 Ω

    如果您使用2类补偿、则 CFF = 7300pF。  

    电感= 100uH  

    希望这会有所帮助

    谢谢

    -Arief