This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54560B-Q1:降压和反相应用中的 FSW 和补偿组件值?

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54360B, TPS54560B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809358/tps54560b-q1-fsw-and-compensation-components-values-in-buck-and-inverting-applications

器件型号:TPS54560B-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS54360BTPS54560B

大家好、

这是我的 PSU 原理图。 您可以在红色文本字符串中看到降额的电容器值。 在此设计中、我使用过 TPS54560B 和 TPS54360B、还对我的+12.6V 和+5.6V 电源轨使用了 Webench 工具。 因此、Webench 不支持反相应用、我遵循 了 SLVA317B 和 Excel 工作表。 但我 有几个问题;

1)我的两个+/-12.6V 电源轨都使用 TPS54560B、但相同的 FSW (1966kHz)的频率电阻器值不同。 没关系吗?

2) 2)输入和输出电容值是否看起来正常? 实际上,它们远高于最小值,根据数据表,该值为3uF,但没有有关上限的信息:)我需要尽可能消除纹波和噪声。 这就是我在这之后将使用线性稳压器的原因。

3) 3)降压和反相电源轨的补偿值不同。 我已经反复计算。 找到与 Excel 工作表完全相同的值。 我认为这些都可以、但在网上发现了一些原理图、其中显示一些人在降压和反相应用中使用相同的组件。

4) 4)如果您在 schmatic 上看到任何东西需要修复、或者如果您想给我一些提示、它将会令人惊叹:)

提前感谢您

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1)我认为频率电阻器应该相同、无论您将 IC 用作降压还是反相降压。 因此、如果您希望设置相同的开关频率、则应使用相同的电阻器。  

    2) 2)是的、输入电容器对我来说看起来正常

    3) 3)这个补偿值应该相似。 您可以将其视为颠倒的降压转换器。 我会尝试在降压和反相降压之间使用与我第一次尝试相同的补偿。

    反相降压/升压拓扑的一个区别是引入了右侧平面零点(应用手册中的 Fz2)。 因此、您希望在右侧平面零点之前具有环路的交叉频率。 这个右侧平面零点的位置取决于您的占空比和电感器的值、重点是电感器。 电感器越大、该右平面零点的位置越低。

    您可以在您提到的应用手册上看到计算结果、并计算出此右侧平面零点的位置。  

    如果您的交叉频率低于该右平面零点的位置、那么一般来说、您应该是可以的。  

    4) 4)在我看来、您的原理图看起来不错。 我需要考虑的一点是、当您以1966kHz 的高频率运行时、会出现热问题。 您还可以尝试在评估模块上检查您的设计、并确保在这种高频率下运行时热性能正常。

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、因此我将使用与 BUCK 配置中相同的组件来进行反相配置。

    这是 SLVA317B 中的直接引用''电源的交叉频率应设置为 ƒp1 Ω 和 ƒz2 Ω 频率的1/3之间。'' 我的 ƒp1 314.5Hz、  ƒz2 =35059Hz 和 ƒco =3318Hz。 因此、这应该是可以的。

    我还 担心热性能。 我希望使用散热器、但尚未找到任何散热器。 如果你能帮我,那 就很棒了:)或者我可以用风扇。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    在热性能方面、如果可能、我会降低开关频率以提高效率。  

    因此、您的功率损耗更低、并且仅通过正确使用连接到电路板的 IC 下方的 DAP 作为散热器、组件将变得更低

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    再次感谢您的回答、

    我已经降低了输出电流、因此现在我需要12.6V 电源轨上的2.3A 电流和12.6V 电源轨上的1.6A 电流。 这就是 为什么我切换到 TPS54360B、但 仍然存在确定组件值的问题。

    当然、首先、我使用了 Webench 工具并实现了补偿组件、开关频率电阻器值与我的计算和 Excel 计算工具不同。 我的意思是它们有很大的不同、甚至不接近。 我的计算(根据数据表上的公式)与 Excel 工作表匹配。  

    这是 Webench 电路。 以下是我 要执行的更改;

    将输入电容增加到2x10uF (降低16、25uF)(总 ESR = 1mil)

    将电感器增加到3、3uH (DCR = 8、6毫欧)

    将输出电容增加到6x10uF (陶瓷电容)(51,7uF 降额)(总 ESR = 0.8mil)

    1)我是否也应该更改补偿值 ? 如果我应该、我如何计算它们? 同样 、Webench 计算和 Excel 计算不匹配。

    2)当然也是 fsw。 我需要知道2.5MHz 的电阻器值

    感谢您的进步、请记住、我 将在反相拓扑中使用同一电路。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信我们在另一个主题上讨论这个问题。 现在、我将关闭此主题并继续讨论另一个主题

    谢谢

    -Arief