This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5410-Q1:开关稳压器传导噪声

Guru**** 2551110 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS5410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810899/tps5410-q1-switching-regulator-conducted-noise

器件型号:TPS5410-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS5410

我正在对生产 ECU 进行重新设计以替换过时的器件、我选择了 TI TPS-5410稳压器、以在之前的设计中节省复杂性并降低一些开关噪声。 但是、新的 TI 器件很糟糕。 我将获得大约72dB 的开关噪声传导回电源、以及频率加倍的二次谐波。 我还感到失望的是、TI 未/未提供除本论坛以外的任何支持。 随附的是电源部分的部分原理图和噪声频谱图、希望有人提出建议、这是一项迫切的需求。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jim、

    通常情况下、TI 有一些与帐户关联的 FAE 来帮助客户。

    至于您的问题、

    1)是否还可以检查开关节点、并确保它不会抖动、因为我在其中看到边带

    2) 2)您还可以在二极管上使用缓冲器网络来减缓 SW 节点的上升沿、并降低该尖峰

    这里有一些文章

    http://www.ti.com/lit/an/slyt465/slyt465.pdf

    https://www.electronicdesign.com/analogue/how-control-emi-synchronous-buck-converters

    您可以尝试上述方法、看看它是否会降低您的噪声级别  

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    开关节点上没有抖动。 方波确实有一些振铃、但我尝试使用的任何缓冲器网络都没有效果。 以上文章适用于不同的开关。 TPS5410是否有一个?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您是否有器件的布局?

    您能否在 VIN 引脚附近添加一个4.7uF 的陶瓷电容器、并查看噪声是否改善?

    PH 节点上有多少环形?

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我相信您与我们的 FAE 保持联系、并在 EMI 方面为您提供更好的器件选择

    现在、我将关闭该线程。 如果您有任何疑问、请告诉我

    谢谢

    -Arief