This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5085:LM5085的 EMI 问题!!

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808797/lm5085-emi-issues-with-lm5085

器件型号:LM5085

尊敬的所有人:

我尝试减小先前设计的用于显示 LM5085的降压转换器的尺寸。 我的设计参数为:

24V < Vin < 65V

IOUT_nom = 10A

Iout_min = 0.5A

输出电压= 12.5V

通过遵循所附的原理图、我还绘制了所附的布局。 在验证过程中(我在 IOUT = 3A 时停车)、我注意到 Vin = 30V 时转换器的行为不稳定 、因为 VOUT 大约升高2.5V、然后从这里衰减到12V (请参阅随附的表)。 在不同的 VIN 下、降压转换器工作正常!

您认为我有 EMI 问题吗? 有人认为我最讨厌我的布局、PGATE 和 Isen 在不同的层中相互交叉。 您认为这是一个大问题吗?  

非常感谢、

David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    从原理图中可以看到,如果输出端没有足够的纹波,则需要安装 R4、C7和 C8。

    我还尝试将您的设计参数输入到计算器中、并警告我不建议使用超过8A 的设计。  

    我在本文档中随附了计算器作为参考、您可以尝试使用电阻器注入值来查看是否可以获得更高的电流。  

    您是否能够获得高达2A 的稳压开关波形? 这意味着频率是恒定的、没有出现振荡?

    如果您愿意、我们还可以为您提供 EVM、以便您可以使用建议的布局测试您的设计值

    e2e.ti.com/.../7801.LM_2800_2_2900_5085_5F00_Quick_5F00_Start.xls

    谢谢

    -Arief

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我如何知道需要哪种类型的纹波滤波器配置?

    谢谢!

    David

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1类是成本最低但输出纹波更高的器件

    与添加了 CFF 的1类相比、2类输出电压纹波更低

    3型是输出端的最小输出电压纹波。  

    因此、1、2或3类的选择取决于输出端的纹波要求。 如果您可以承受较大的纹波、则可以使用类型1。  


    此控制方案的理念是、您必须在 FB 节点中产生纹波、以确保 IC 正常工作。

    您也可以使用 webench 设计交叉检查此值、但您需要针对 webench 降低输出电流、因为不建议将该器件用于8A 或更高的电流

    谢谢  

    -Arief  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    我希望您已经解决了您的问题。 现在、如果您仍有问题、我将关闭该主题、并随时再次打开

    谢谢

    -Arief