This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5170-Q1:LM5170-Q1补偿引脚电压限制为6.5V

Guru**** 2782575 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812844/lm5170-q1-lm5170-q1-comp-pin-voltage-limit-to-6-5v

器件型号:LM5170-Q1

LM5170-Q1 ISET 电流 和 IOUT 电流会增加、但 OUT 引脚(COMP)电压受误差放大器的限制。 COMP 电压限制为6.5V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!  

    您的问题到底是什么?  您希望获得更高的 COMP 电压吗?   

    COMP 引脚是误差电压。  COMP 低意味着您的输出电流大于您的需求、COMP 高意味着相反的情况。 当 COMP =6.5V 时、您会看到最大占空比、无需高于6.5V。

    谢谢、

    应用工程学 Yohao Xi