This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD90SEQ64EVM-650:将外部 I2C 主设备连接到 UCD90SEQ64EVM-650 PMBus 接口

Guru**** 2813745 points

Other Parts Discussed in Thread: UCD90SEQ64EVM-650, UCD90120A, MSP-TS430PEU128

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812348/ucd90seq64evm-650-connecting-external-i2c-master-to-ucd90seq64evm-650-pmbus-interface

器件型号:UCD90SEQ64EVM-650
主题中讨论的其他器件: UCD90120AMSP-TS430PEU128

我正在对一些 MSP430代码进行原型设计、以便通过 eUSCI_B I2C 与 UCD90120A 器件连接。  我可以使用已安装了类似 UCD90120A 器件的 UCD90SEQ64EVM-650板。  我希望能够将 eUSCI_B I2C 接口从 MSP-TS430PEU128 EVM 跳线到 UCD90SEQ64EVM-650上的 PMBus 数据/时钟线路、以完成一些快速测试。  这是可行的、还是 UCD90SEQ64EVM-650仅支持通过 USB 进行 PMBus 访问?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、您可以将外部 I2C 主设备的 SCL/SDA/GND 连接到 EVM 的相应引脚。  您不能使用 USB 电源为 EVM 供电。 有关说明、请查看 EVM 用户指南。

    谢谢

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    非常感谢您回答我的问题。  我很高兴听到我应该能够完成这项工作。

    您可以向我指出 EVM 用户指南中的段落、在这里可以找到这些说明吗?  我似乎找不到它。  我只看到有关 PMBus 地址设置的信息、但不知道如何配置该板以与外部 I2C 接口配合使用。  我使用的是 SLVU423–2010年12月。  这是正确的文档吗?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    请确保不要使用 USB 为电路板供电、而是使用独立的5V 支持为 EVM 供电

    此致

    Yihe

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yihe、

    我使用5V 工作台电源为我的 EVM 供电。  您是否知道是否需要其他设置?  或者、我是否应该能够在两个电路板之间连接跳线 SCL、SDA 和 GND 并开始测试?

    此致、

    Shane

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    是的、一旦连接了 SCL/SDA/GND、就可以正常工作。

    此致

    Yihe