This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 监测计建议

Guru**** 2568585 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ27426, BQ27520-G4

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813212/gauge-recommendation

主题中讨论的其他器件:BQ27426BQ27520-G4

您好 TI

我想找到电量监测计。 规格如下。 是否有任何建议?            

您是否具有与 BQ27426引脚对引脚兼容的引脚?            

支持容量>8000mAh            

2.支持锂离子和锂聚合物电池            

内部有一个非易失性闪存、当电源关闭时配置不会消失。            

4、I2C 通信            

5.可配置 SoC 中断            

6.支持 Chem ID 的配置            

7.最好在系统端使用            

8.阻抗跟踪方法

谢谢你

Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 TI

    我们目前找到 bq27520-G4。       

    这个是否符合我们的规格?            

    谢谢。

    Jerry

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、bq27520是一个不错的选择、尽管它与 bq27426不是引脚对引脚兼容的。

    谢谢

    Onyx