This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLVH431B:VREF 容差

Guru**** 2527640 points
Other Parts Discussed in Thread: TLVH431B, TLVH431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813292/tlvh431b-vref-tolerance

器件型号:TLVH431B
主题中讨论的其他器件: TLVH431

您能否解释一下 TLVH431B 的 Vref 范围是多少?

现在、我想知道、第一个 Vref 说在 TA=Tlow 到大腿的情况下、范围为1.224V 到1.259V、

为什么在 Ta=Tlow 到大腿的下一个 Δ Vref 为20mV?

我应该参考哪个结果?

 

此外、下面显示了计算公式。

我的项目℃,温度为0-50 μ s

但 Vref 容差在整个范围内稍大一点、并且在我的设计范围内、

我需要0-50℃数据,可能与我的设计范围相匹配。

您能否帮助支持计算结果并告诉我如何计算? 请帮助。

 


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 David:

    我可以帮助您解决这个问题。

    参数"VREF"显示了基于测试条件的 Vref 容差/偏差。

    [1.234、1.246]基于0.5%的初始精度

    接下来、例如 TLVH431BQ。

    [1.221、1.265]基于初始精度0.5%+ 20mV 的温度偏差。 最小值不是1.234 - 20mV 或最大值不是1.246+20mV 的原因是该值基于特性 Vref 与温度曲线。 当对该器件进行特性描述时、我们将一起查看所有曲线的绝对最小值和最大值。 这意味着[1.221、1.265]表示 TLVH431在较冷时的偏离将更少、在最大时的偏离将更多。

    参数"VREF (dev)"显示了基于每个单独器件变化的温度偏差。 这是每个器件唯一的。

    实际上、在您的0C 至50C 温度范围内、温度范围不应出现完全的温度偏差、但我们无法保证偏差会更小、因为温度驱动基于箱形法。 脚注上的公式是如何根据 VREF (dev)计算 ppm/C 温度系数。 您可以使用公式计算温度系数、然后使用该公式计算0C 至50C 温度漂移的"典型"值、但由于温度漂移不是线性的、因此无法保证这一点。

    有关温漂和框方法的更多信息、请查看以下文档。