您好!
我使用 TPS23756 (器件型号 TPS23756PWPR、DigiKey 器件型号296-39368-1-ND)创建了 POE 项目。
此设计与文档 SLVU329A 相似 's guide="" tps23756evm.pdf="">第4页、图1。 我不使用适配器、因此我移除了图2中的适配器块。 根据这一变化、我浮动了 T2P、将 APD 通过1K 电阻器连接到 ARTN、将 PPD 通过1K 电阻器连接到 VSS。
原理图作为插入的.pdf 文件。 's>
问题现在:
1、这是 PCB 的第一次尝试,我始终可以通过以太网电缆从电源获取50V 电压,它是稳定的--这表示握手是正确的。
但主变压器后面没有输出。 我检查了 VB/CTL、两者都是0V、GATE / GAT2没有信号输出;这与 EVM 板不同。
2、我猜可能 POE 芯片已损坏(VB 到 ARTN 之间的电阻值约为470欧姆)、然后我将其替换为另一个(电阻值随后与 EVM 相同)。 使用新的 TPS23756芯片,电源通过以太网电缆提供的50V 变得不稳定--它大约每秒有50V,然后下降到0V;经过一段时间(3-5秒),50V 再次出现,下降到0V。
两个 VB/CTL 都有一些电压变化(从0.6V 下降到0V、可能是由于50V 输入不稳定)。 两个 GATE /GAT2都没有输出(示波器未读取任何信号)。 可能是由于50V 的开/关、我可以在主变压器之后稳定地获得0.5V 电压。
我检查了焊接情况、很好。 请帮您找到问题、感谢您的帮助!
此致、
Kevin