This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:请帮助查找我的 POE 存在的问题

Guru**** 2468610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811015/tps23756-please-help-to-find-the-problem-for-my-poe

器件型号:TPS23756

您好!

我使用 TPS23756 (器件型号 TPS23756PWPR、DigiKey 器件型号296-39368-1-ND)创建了 POE 项目。

此设计与文档 SLVU329A 相似 's guide="" tps23756evm.pdf="">第4页、图1。 我不使用适配器、因此我移除了图2中的适配器块。 根据这一变化、我浮动了 T2P、将 APD 通过1K 电阻器连接到 ARTN、将 PPD 通过1K 电阻器连接到 VSS。  
原理图作为插入的.pdf 文件。 's>

问题现在:

1、这是 PCB 的第一次尝试,我始终可以通过以太网电缆从电源获取50V 电压,它是稳定的--这表示握手是正确的。

但主变压器后面没有输出。 我检查了 VB/CTL、两者都是0V、GATE / GAT2没有信号输出;这与 EVM 板不同。

2、我猜可能 POE 芯片已损坏(VB 到 ARTN 之间的电阻值约为470欧姆)、然后我将其替换为另一个(电阻值随后与 EVM 相同)。 使用新的 TPS23756芯片,电源通过以太网电缆提供的50V 变得不稳定--它大约每秒有50V,然后下降到0V;经过一段时间(3-5秒),50V 再次出现,下降到0V。

两个 VB/CTL 都有一些电压变化(从0.6V 下降到0V、可能是由于50V 输入不稳定)。 两个 GATE /GAT2都没有输出(示波器未读取任何信号)。 可能是由于50V 的开/关、我可以在主变压器之后稳定地获得0.5V 电压。

我检查了焊接情况、很好。  请帮您找到问题、感谢您的帮助!

此致、

Kevin

e2e.ti.com/.../POE_5F00_TPS23756.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    您是否尝试在输出端添加一些负载?

    原理图看起来正确、因此我将仔细检查电路板上的连接和元件是否正确。 如果它不是负载、则看起来直流/直流电流短路或过流、或者 VCC 轨崩溃。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Darwin、

    我将查看其他有关短路的部件。

    电路现在无负载。 检查完成后、我可以在输出端放置5W 的负载、请参阅。

    Bests、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    达尔文的美好一天

    我根据您的建议测试了电路(在初级变压器之后的器件)。 我所做的:

    向电路施加外部直流电源。 直流电源设置:+5V、电流限制为200mA。

    1) 1)移除 L2_POE 电感器、在整个电路的输出端子上施加+5V 直流电压(原理图中的5V 净电压)、电流消耗租赁大于6mA。

    2) 2)将 L2_POE 电感器放回、电流上升到限制200mA、压降达到~3.8V。

    3) 3)删除 Q5_POE (部件号: SI4894BDY-T1-E3)、Q2_POE (部件号: SI7852DP-T1-E3)电流消耗恢复为6mA。  

    电压:Q5_POE:VGS = 0.04V;Q2_POE:VGS = 4.6V。

    4) 4)开启新的 Q5_POE、Q2_POE、电流高达200mA、压降达~3.8V。 如果我将电源的电流限制增加到1A、电压仍然在3.8V~4.0V 左右、电流为1A。

    电压(200mA 时): Q5_POE:VGS = 0.08V;Q2_POE:VGS = 2.67V。

    5) 5)替换 D10_POE、D11_POE (器件型号:BAS16LT1G)、Q3_POE (器件型号:MMBTA06LT1)和 D15_POE、D16_POE (器件型号:BZX84C12LT1G)、 仍为200mA/3.4V。

    6) 6) R2_POE、R4_POE 按应有的方式进行测试。 C14_POE、C16_POE 经测试为完好无损。

    比较:3秒后、EVM 可通过连接到 EVM 输出端子的同一电源在+5V 电压下保持稳定。

    EVM 电压:(Q4、与 Q5_POE 相同) Vgs = 1.92V/ (Q2、与 Q2_POE 相同) Vgs = 2.27V。  

    我的 Q2_POE/Q5_POE 可能处于意外情况。

    还有建议吗?

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    您是否知道为什么在 TPS23765 EVM 上使用 SIR606 (EVM 原理图上的 Q2、芯片上的印刷版本为 R606、因此我想它的 SIR606)而不是 SI7852DP (印刷版本为7852)?

    我从 EVM 上取出此芯片(SIR606)、将我购买的芯片(SI7852DP)放在 EVM 上、EVM 无法正常工作(与我的 PCB 相同);

    我将 EVM 的原始 Q2放回 EVM、EVM 再次正常工作。

    请向我提供 EVM 使用的 BOM?

    Bests、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉,我需要回拨先前的分析--前3个帖子。

    该问题在次级变压器后面找不到。 它确实位于初级变压器之前。

    我从次级变压器引脚上移除了焊盘连接、并将其悬空;

    我将+5V 直流电压焊接到焊盘上、以模拟变压器的输出、没有短路;电流为6mA、电压为5V。

    然后、我将 POE 以太网电缆连接到 PSE、但 PSE 的输出仍然不恒定。 50V 脉冲的电压表明我的 POE 电路板上没有短路。 万用表测试也证明了这一点。

    我将检查是否有任何其他问题。 它可能是损坏的芯片或错误的配置。  

    如果您能根据我的第一篇帖子和这篇帖子提供任何帮助、我将非常感激。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、达尔文、

    芯片 TPS23756损坏。 ARTN/RTN 的引脚5栅极电阻约为500欧姆。 拆下芯片、测试 MOSFET、MOSFET 的 RGS 正确(开路)。

    在上面放置一个新的 TPS23756。 则 PSE 可以持续提供50V 电压。 但是、这次 TPS23756再次损坏。 栅极上的电阻器与 RTN 之间的阻值为140欧姆。

    VC (0.12V)、Vb (0V)、CTL (-0.12V、负)的输出错误;Vdd -VSS = 50V、但 Vdd-RTN=40V。  V_RTN - VSS = 10V。

    在我打开 PSE 之前,栅极至 RTN 之间的电阻与 EVM 一样正常(大约0.95M)。--在我打开 PSE 之前,我测试了所有引脚,我的板上的 RTN/VSS 电阻值与 EVM 相同。

    我觉得只要打开 PSE、芯片 TPS23756就会烧在电路板上。 还有建议吗?

    谢谢、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    从文档中可以看到、DEN 引脚应该为高电平(被24.9K 上拉至 Vdd)、但我的电路板 在 DEN - VSS 之间具有0V。 移除 PSE 并测量电阻器、DEN 至 VSS 为 M Ω 耦合电阻;上拉电阻器为24.9K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    仅当 PSE 正在执行检测时、DE-VSS 才应为0V。 否则、在正常运行时、它应该上拉至 VDD。  

    请注意 、Si7852DP 可以正常使用、SIR 是 我们最初使用设计和测试的 Si7852DP 的唯一替代产品。

    RTN-VSS 电压听起来像是 PD 无法从浪涌中退出。 直流/直流转换器是否尝试在开启时切换? PSE 连接到 PD 时、您能否获取 VDD-RTN、VC-RTN、VGATE-RTN 的波形?

    您使用的是 U2光耦的哪个版本? 这是07吗? 您是否尝试移除添加到栅极的下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    早上好、达尔文、

    感谢您的分析和建议。

    我刚刚阅读了文档、发现如果 TPS23756认为存在短路、芯片将进入保护模式、那么一切都会异常。 就像你说的那样

    对于我的电流板、由于从 VC/门等引脚到 RTN (270欧姆/140欧姆)的离线电阻器现在不正确(由万用表测量)、我假设更换的芯片已消失。 正在等待芯片的新顺序。 每当我获得新芯片时、我都会像您提到的那样测试波形。

    请告诉我如何安全地测试它们吗? 我是说我应该从电路中移除哪些组件、因此如果我将 PSE 连接到 PD、TPS23756不会损坏。

    如建议的文档所示、光电耦合器(U2)是 TCMT1107。  

    您提到"您是否尝试移除了添加到栅极的下拉电阻器?"。 也许我的解释不清楚。 栅极上没有添加电阻器。 我只需使用万用表测量电路板上引脚栅极与引脚 RTN 之间的电阻器、并将结果与 EVM 进行比较。 (查看芯片是否仍然正常)。

    如果您是指其他下拉电阻器、请告诉我它是哪一个。

    此致、

    Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    由于您所做的测试似乎是 PD 正常运行并且直流/直流转换器可能有问题、因此我将绕过 PD 控制器并专注于直流/直流调试。

    您可以在 C6上焊接导线、并使用工作台电源直接为直流/直流转换器供电。 您还可以限制电源电流、以便(希望)不会损坏器件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的达尔文:

    感谢您的关注和答复。 新芯片解决了这个问题。 不知道旧芯片发生了什么 可能是热风枪的温度过高或有一些神秘感。

    我更换的芯片包括主芯片 TPS23756、初级侧的三个二极管 BAS16/BAS20 (EVM 原理图中的 D5、D6、D9、或者主板上的 D12_POE、D17_POE、D20_POE)、以及由栅极(EVM 原理图中的 Q5或电路板上的 Q4_POE)控制的 MOSFET。

    由于此电路板只是一个在我们的实验室中手工焊接的原型、因此我相信在我们的 SMT 流线质量产品中不会有这样的问题。

    再次感谢您的帮助,度过了愉快的周末:-)

    此致、

    Kevin