This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS74801:VIN = 1.7V 且 Vout = 1.5V 时、我们可以使用 LDO、TPS74801吗?

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS74801, TLV758P, TPS7A10, TPS54525

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811032/tps74801-can-we-use-ldo-tps74801-for-vin-1-7v-and-vout-1-5v

器件型号:TPS74801
主题中讨论的其他器件: TLV758PTPS7A10TPS54525

我们能否在 VIN = 1.7V 和 Vout = 1.5V 的应用中使用 LDO、TPS74801? 换言之、若要使 Vout = 1.5V、我是否只能使 Vin = 1.7V? 在其数据表的第6.5节中、它提到 Vin = Vout + 0.3V。 Vbias 连接至5V。 Iout 最大为0.3A 如果没有、您可以建议使用一个 LDO 吗? 非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JungChi、

    TPS74801将根据这些条件正确调节输出电压、但请注意、它需要使用偏置轨(器件的次级电源电压)、该轨必须足够高于 VIN 才能正常运行。

    如果您无法使用远高于 VIN 轨的次级电源轨、我建议查看此应用的 TLV758P。 该器件在500mA 负载下具有235mV 的最大压降电压、因此在300mA 负载下、200mV 将具有足够的 VIN-VOUT 差分电压、从而使 VOUT 能够正确调节。  

    如果您确实可以使用次级电源、我还建议查看 TPS7A10、它提供非常低的压降电压(在300mA 负载下最大值为90mV)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    感谢您的快速回复。 此设计确实可以使用5V 作为 偏置电压。 我的问题是如何正确识别 其数据表。 在第7页顶部、为什么它要求 VIN = VOUT + 0.3V? 请澄清。

    此外、VIN 1.7V 是 TPS54525的输出、因此、它可能具有+-5%的容差、1.615V 至1.785V。 我们在产品中使用了许多 TI 的开关稳压器。 因此、如果 LDO 不适用、我可以 改用 TI 的开关稳压器。 这个即将推出的设计将是高容量设计。 因此、我宁愿保守地确保正确的解决方案、请提供建议。 非常感谢。

    JungChi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Blake、

    我可以有更新吗? 谢谢。

    JungChi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    JungChi、

    电气特性表顶部的注释是指用于表征整个工作范围内器件特性的一般测试条件(除非表中另有说明)。 这并不意味着该器件将无法正常工作、并且 VIN-VOUT 余量较低。

    根据用于 VIN 的开关稳压器的特性(VIN 可能低至1.615V)、我建议在此处使用 TPS7A10、因为300mA 时的最大压降电压为90mV。 这将确保 LDO 将继续正确调节、即使在 TPS54525可能提供的最小输入电压下也是如此。

    请注意、您仍需要利用该器件的偏置轨来实现该压降电压规格。