This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ29200:BQ29200 - Cin 错误连接到错误的引脚。

Guru**** 2555360 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ29200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813448/bq29200-bq29200---cin-incorrectly-connected-to-wrong-pin

器件型号:BQ29200

大家好、我们在"快速修复"产品中使用了 BQ29200、使我们能够从棱柱形电池转向 AAA 电池。 查看完成的原理图、我注意到一个错误。 我们的原理图在引脚1和2之间连接了一个 Cin、这是正确的。 另一个 Cin 连接在引脚3 (VC1_CB)和接地之间、而不是引脚2 (VC1)和接地之间。 它似乎正常工作、只是想知道我们是否应该重新完成电路板。

谢谢

Dan Ross - AST Inc.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    建议重新完成设计。 Cin 是一个输入滤波器、您需要它来为引脚提供适当的滤波器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、谢谢 Batt。