This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS24700:需要防止反向电流流动

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS24700, TPS24740

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813480/tps24700-need-to-prevent-reverse-current-flow

器件型号:TPS24700
主题中讨论的其他器件: TPS24740

尊敬的 TI 社区:

我正在从事一个具有双负载开关要求的项目、并且正在考虑使用 TPS24700来限制浪涌并防止热插拔造成损坏。 我们应用的一项要求是不允许电流反向流动。 我考虑过二极管、但更喜欢背靠背 MOSFET 负载开关结构、以防止压降并降低功率耗散。 为什么我不能在 TPS24700中使用2个 N 沟道 MOSFET 而不是1个? 我应该注意到的任何特殊考虑。

谢谢、

Dan C.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dan、您好!

    是的、您可以使用栅极信号来驱动背靠背 FET 的组合。 该方法仅在禁用控制器或 FET 处于关断状态时阻止反向电流。 这是因为控制器没有检测反向电流的任何智能、也没有通过关闭 FET 来阻断反向电流。

    如果您想要真正的反向阻断、请考虑使用 TPS24740系列热插拔控制器。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps24740.pdf