请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS24700 主题中讨论的其他器件: TPS24740
尊敬的 TI 社区:
我正在从事一个具有双负载开关要求的项目、并且正在考虑使用 TPS24700来限制浪涌并防止热插拔造成损坏。 我们应用的一项要求是不允许电流反向流动。 我考虑过二极管、但更喜欢背靠背 MOSFET 负载开关结构、以防止压降并降低功率耗散。 为什么我不能在 TPS24700中使用2个 N 沟道 MOSFET 而不是1个? 我应该注意到的任何特殊考虑。
谢谢、
Dan C.