This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24074:终止电流

Guru**** 2532610 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24232, BQ24074

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813271/bq24074-termination-current

器件型号:BQ24074
主题中讨论的其他器件:BQ24232

大家好、

在我们的应用中、充电器电流设置为90mA、最小终止电流将为8.1mA、消除了 KISET 和 ITERM 容差、

 感谢您、帮助确认可实现8.1mA 终止电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    BQ24074的最小充电电流为100mA。 如果充电电流低于100mA、请查看 BQ24232。