请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM3492 大家好、
请您澄清以下几点吗?
我们可以在50 - 200mA 的输出范围内设置任意值吗?
-是否可以将升压电压(例如12V 输入电压)设置为15V 输出电压?
-能否实现12至13V 输入电压、15V 输出电压和120mA 输出电流等设置?
-输入电流是否有限制?
-输入电压为12V、输入电流为0.5A 等是否存在问题?
此致、
Iwata Etsunji