This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3492:LM3492输出范围

Guru**** 1421190 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813236/lm3492-lm3492-output-range

器件型号:LM3492

大家好、

请您澄清以下几点吗?

我们可以在50 - 200mA 的输出范围内设置任意值吗?

-是否可以将升压电压(例如12V 输入电压)设置为15V 输出电压?

-能否实现12至13V 输入电压、15V 输出电压和120mA 输出电流等设置?

-输入电流是否有限制?

-输入电压为12V、输入电流为0.5A 等是否存在问题?

此致、
Iwata Etsunji

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1) 1) 是的、这只是一个电阻器值的变化

    2) 2) 是的、您可以将12V 升压到15V。

    3) 是、可实现12-13V 输入电压至15V 输出电压

    4) 4)是的、它位于 EC 表 ICL-MAX 中
    集成 MOSFET 峰值电流
    限制阈值3.3 3.9 4.5 A

    3.3A 是最小容差规格

    5) 5) 只要为设计选择了正确的组件、它就应该起作用。

    此致、