This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3620-33-EP:电池电源电流

Guru**** 2558250 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813425/tps3620-33-ep-battery-supply-current

器件型号:TPS3620-33-EP

您好!

请验证电池电源电流。

所示数据表的第一页电池电源电流为100nA (最大值)、但当我查看电源电流与电源电压(Vbat = 2.6V)时、显示的温度为@ 85C、大约为16-17uA。 (第8页、图3)

使用 Vbat 时、我正在寻找超低电流。  

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mo、图 3显示了 VDD 电流、而不是 VBAT 电流。 如果您查看第4页的"电气规格"表、则 VDD 电流在所有条件下的最大规格为40uA、当 VOUT=VDD 时、VBAT 电流的最大规格为100nA、当 VOUT=VBAT 时、VDD 电流为500nA。

    谢谢、

    合资公司