This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28070:关于低输入电压和高输入电压的限流点

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813280/ucc28070-about-current-limiting-point-for-low-vin-and-high-vin

器件型号:UCC28070

您好、E2E、

我们的客户正在评估其原始电路板上的 PFC28070。 当输入 AC-90V 和 AC230V 时、它们的 OCP 点附近。 我认为、当输入交流电压较高时、OCP 跳变点也会较高。 请告诉我、当使用 AC-90V 和 AC230V 时、为什么 OCP 点会接近。

此致、
ACGUY

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、ACGUY、

    过流保护级别是固定的。 它由 PKLMT 引脚上的直流电压设置。

    但是、90V 输入时的电流显然应小于230V 输入时的输入电流。

    如果您看到 OCP 情况、则这必须意味着您的电源中存在故障。

    此致

    John