This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:使用频率高于20Khz 的 IPM

Guru**** 2767655 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813281/ucc5350-use-of-ipms-with-frequncy-higher-than-20khz

器件型号:UCC5350

您好!

我们正在考虑使用 IPM (智能电源模块)来应用电机驱动器。 我们碰巧发现、没有任何工作频率高于20Khz 的 IPM、这正是我们的应用所需要的。 您是否了解在 VDC= 300V-400V IDC = 10A 下工作且频率驱动可能超过20Khz (可能接近30kHz)的 IPM 的详细信息?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tony、

    感谢您的提问。

    通常、基于 IGBT 的 IPM 经过调优、可在20kHz 频率下运行、以减少可闻谐波、并且由于开关损耗开始在超过此频率时占主导地位。 它们的开关速度可能更快、最高可达30kHz、但很难找到额定频率为该频率的 IPM。 我无法评论特定模块及其执行方式。

    我们已经看到碳化硅 IPM 的额定开关频率要高得多,但这还需要考虑其他需要处理的设计注意事项。

    您是否有任何特殊原因希望将开关频率提高到30kHz、超过20kHz?

    如果这回答了您的问题、您可以按绿色按钮吗? 如果没有、请随时提出更多问题。

    谢谢、此致、

    John