This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28780:输出波形 VDS 异常

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28780

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813338/ucc28780-abnormal-output-waveform-vds

器件型号:UCC28780


蓝色:低 Vds;红色:次级绕组电流;绿色:初级绕组电流


Vin=230Vdc,Vo=16.5V,Io=3A

Vin=230Vdc,Vo=16.5V,Io=0.5A

变压器匝数比:初级侧:次级侧:辅助绕组= 20:3:10

Lm=150uH

如何设置参数 R8?   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Eagle、

    看起来 Q16的导通时间会改变周期。 您是否能够测量转换器的环路响应? 它可能不稳定。

    UCC28780数据表的第8.2.2.7节提供了包括 R8在内的补偿网络设置指南。

    此致、

    本·洛夫