请推荐适用于150W 至500W 电源设计且具有成本效益的控制器和拓扑、
输入84V-264V 交流50Hz、
输出为24V
此致、
Sathish。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请推荐适用于150W 至500W 电源设计且具有成本效益的控制器和拓扑、
输入84V-264V 交流50Hz、
输出为24V
此致、
Sathish。
您好 SATHISHKUMAR、
我建议您使用 WEBENCH 电源设计器来设计您的电源: https://webench.ti.com/power-designer/switching-regulator 。
根据您指定的参数、WEBENCH 为24VOUT/15A 电源生成了2种设计。 然后、根据此设计最重要的标准、您可以对选择进行排序、比较拓扑和参数、选择最符合您需求的设计。 例如、如果 PCB 空间是一个问题、您可以按最小尺寸对设计进行排序。
遗憾的是、使用 WEBENCH、我们只能获得432W (18A)、而不是您所说的完整500W。 在这方面、鉴于需要500W (21A)、您还可以使用此处的另一个资源来搜索合适的设计。 我们拥有一系列参考设计,从此处开始搜索并输入参数 TI 电源参考设计 : http://www.ti.com/power-management/reference-designs.html#search?famid=64 。 使用您指定的参数和最大500W、有一个参考设计:
TIDA-010015.1 -效率为94.5%的500W 工业交流/直流参考设计 |
工业 电力输送 医疗 PSU 工业电源 |
85. | 265 | 隔离式 | 交流 | 24 | 21. | 504. |
升压-转换模式 半桥 LLC |
更改参数(如 IOUT MAX)将显示其他设计、您可以根据自己的要求修改此设计。
如果在此过程结束后您有其他问题、您可以根据您选择的器件和拓扑发布新的 E2E 主题。
如果一切都很清楚、并且您认为设计最适合您的产品、请在此处回复、并通过点击"已解决"告知我们。
此致、
~Leonard