This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402在没有&quot 的情况下无法打开 COM 端口;TMS570"

Guru**** 2811565 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813328/em1402-unable-to-open-com-port-without-tms570

主题中讨论的其他器件:EM1402EVM

您好、先生、

我想通过 USB 端口将 EM1402EVM 直接连接到主机 PC (没有任何电池和 TMS 连接)。 我有一些问题。 我是初学者、很抱歉、如果我问一些基本问题。

1) 1)尝试打开 GUI 但遇到"无法打开 COM 端口错误"。 我可以在设备管理器中观察到它。 哪里可能是问题源自?

2)是否可以在没有任何电池或电源的情况下打开 GUI?  

3) 3)我们是否可以检查将外部电源作为电池连接到 EM1402的系统?

谢谢