This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54308:即使没有负载也能持续燃烧

Guru**** 2532620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811435/tps54308-keeps-burning-even-with-no-load

器件型号:TPS54308

尊敬的 TI 团队:

我们有一些 PCB、它们装配了 TPS54308和22uH 电感器作为电源(24V)。 它在通电时会不断地爆裂到火焰中。 当我浏览数据表时、芯片中似乎有很多保护电路、因此芯片不应像这样损坏。 电压来自经稳压的实验室电源。  

什么可能会使该芯片始终被破坏(某些主板工作正常、某些主板开始冒烟、某些工作正常一段时间、但在第二次或第三次上电后被破坏)。

有什么想法如何调试它? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    编辑:(不知道如何编辑我的原始帖子)

    当器件由电源的"ON"按钮供电时、其工作正常。 只要我在电路板上放置一些导线并连接/断开它们、就会损坏。 可能会出现有刷电流的情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Edit2:当我查看输入引脚和输出(SW)引脚上的电压时、每个引脚上的电压尖峰会达到大约50V。 这很奇怪、因为至少输入应该被连接至低电阻电源。 当使用电源按钮打开和关闭时、我测量到电压会升高、从而不会出现尖峰。 这些尖峰可能会立即杀死芯片、但为什么它们甚至会发生? 根据数据表的建议、输入电容为10uF、陶瓷电容。

    没有其他人会有这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您提到过您捕获的输入电压高达50V、因此这是损坏器件的直接原因。

    请上传原理图/布局并为您进行检查。 (包括输入电压电路)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、

    我目前无法访问我的文件、但设计是直接的。 该原理图在输入端只有一个10uF 电容器、直接连接到电源线。 我发现有某种过冲/振铃会破坏芯片。

    但是、47uF 电容器解决了该问题(无振铃、仅限阻尼、小过冲)。

    我之前从未遇到过降压转换器的输入导致如此严重的振铃、因此芯片中必须存在某种寄生电感、从而形成具有输入电容的 RLC 电路。

    您有什么想法吗? 你以前有过这样的现象吗? 无论如何、较大的电容器可以解决该问题。

    谢谢、

    Jayjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jayjay、

    根据我的经验、10 μ F 就足够了。 如果电路板布局不好、例如、输入电容器远离 IC 的 VIN 引脚和 GND 引脚或走线太薄、则 SW 的尖峰会非常大、这可能会导致损坏。

    您可以尝试在 VIN 引脚和 GND 引脚附近添加一个0.1uF 陶瓷电容器、并检查此问题是否可以解决。

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、周末我将执行一些测试。 我们在靠近芯片的位置有100nF 和10uF (可能是1.5cm)。

    您说在 SW 引脚上会出现尖峰、但我是在讨论输入引脚上的尖峰。 这也可能与电源有关(导线长度约为1m)。 当我在电源本身(远离器件本身)添加一个47uF 的电容器时、同样的问题是输入端出现尖峰。 当我将相同的47uF 放在靠近芯片的位置(将其焊接到 PCB 上)时、一切都很好。  

    我将执行一些进一步的测试、并在星期一通知您。

    感谢您的回复、

    Jo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    导线太长、振铃电压会非常大、即输入电压超过最大输入电压、从而导致损坏。

    肖恩