This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:检查24V/10kW 输出系统解决方案

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28951-Q1, UCC2895-Q1, UCC28950-Q1, UCC2895, UCC21520-Q1, UCC21710-Q1, UCC21530-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813249/ucc28951-q1-check-24v-10kw-output-system-solution

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC2895-Q1UCC28950-Q1UCC2895UCC21520-Q1UCC21710-Q1UCC21530-Q1

你(们)好

我的客户希望使用以下规格配置系统。

  1. 输入电压:800V
  2. 输出功率:24V/10kW
  3. 频率:100kHz

为了构成上述规格、他们考虑使用 UCC2895-Q1、UCC28950-Q1和 UCC28951-Q1。

UCC2895-Q1 、UCC28950-Q1 和 UCC28951-Q1是否可以实现上述规格(输入/输出规格)的系统配置?

2. 如果可能,三种产品中哪一种最适合?

开关由 SiC 控制100kHz。

使用 UCC2895应用电路等脉冲变压器是否没有问题? 还是应该使用专用的 SiC 驱动器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Charles

    对于该规格、PSFB 是一种很好的拓扑选择。 我建议将 UCC28951-Q1作为控制器的最佳选择、原因如下:

    它提供了一个可在轻负载时使用的突发模式来减少损耗。

    它为初级开关以及次级侧同步整流器提供栅极驱动信号。 在24V/400A 时、SRS 将显著降低损耗。

    它在宽占空比下的表现优于 UCC28950-Q1 -请参阅 www.ti.com/.../slua853.pdf

    UCC28951-Q1的栅极驱动信号不够强、无法直接驱动 MOSFET、因此需要某种形式的栅极驱动器 IC。 该应用需要在 UCC28951-Q1控制器和 SiC 开关之间设置隔离栅。 可能会使用非隔离式栅极驱动器并在栅极驱动变压器中设置隔离栅、但这种方法存在许多潜在问题、包括通过变压器初级/次级寄生电容耦合的共模噪声电流。 一种更简单的方法是使用隔离式栅极驱动器 IC、例如 UCC21530-Q1或 UCC21710-Q1或 UCC21520-Q1。

    我快速搜索了通过汽车认证的隔离式 SiC 栅极驱动器-您可以在 http://www.ti.com/power-management/gate-drivers/isolated-gate-drivers/products.html#p1250=SiCFET&p1498=Automotive 上查看选择(5个器件)

    如果您需要更多信息、请告诉我。

    此致

    Colin