请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS562200 尊敬的团队:
我对 TPS562200有几个问题。
在数据表(第4页)中、有一个用于启用 TPS562200控制的示例、如下所示:
这意味着用户必须 通过 VCC 连接上拉电阻器、对吧?
或者、用户必须在没有上拉电阻器的情况下将该使能引脚连接到 VCC?
在数据表中的 EVK 原理图和应用信息原理图中、通过 VCC 将10k Ω 上拉电阻连接到 TPS562200的使能引脚。
此致、
Kwangbog Ham