This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562200:启用 TPS562200控制

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562200

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813306/tps562200-enable-control-for-tps562200

器件型号:TPS562200

尊敬的团队:

我对 TPS562200有几个问题。

在数据表(第4页)中、有一个用于启用 TPS562200控制的示例、如下所示:

"高电平有效、必须上拉才能启用器件。"

这意味着用户必须 通过 VCC 连接上拉电阻器、对吧?

或者、用户必须在没有上拉电阻器的情况下将该使能引脚连接到 VCC?

在数据表中的 EVK 原理图和应用信息原理图中、通过 VCC 将10k Ω 上拉电阻连接到 TPS562200的使能引脚。

此致、

Kwangbog Ham

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kwangbog、

    EN 引脚可以承受与 Vin 相同的电压。 因此、您可以直接将 EN 连接到 Vin 或任何高于1.6V 和低于17V 的电压电平、以启用器件。 10kohm 电阻器仅用于将电流限制到 EN、因此不是必需的。 谢谢!