This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65235-1:仅使用音调检测

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS65235-1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812863/tps65235-1-only-use-tone-detection

器件型号:TPS65235-1

您好!

您能否告诉我 TPS65235-1是否仅可用于音调检测?
如果可能、我正在考虑降低 BOM 成本、因为 TPS65235-1不用作升压转换器。 那么,您能给我建议吗?
此外、如果您有合理的解决方案、请告诉我。

此致、
加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    是否仅将 TPS65235-1用作音调信号检测器? 是的、我认为您可以这样做。

    也许您还可以使用比较器来检测22kHz 信号。 您需要做的是在合理的电压下对两个比较器输入进行偏置。 然后使用电容器隔离 VLNB 电源总线上的高直流电压,将音调信号耦合到比较器的一个输入。 如果电源总线上出现音调信号、您将在比较器输出上获得 PWM 信号。  

    谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的快速响应。

    如果可能、您可以与音频检测器的比较器共享推荐的参考原理图吗?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    这只是一个想法出现在我的脑海中。 我手头没有原理图。 您是否完全理解我的想法?

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    我期望的检测信号不是 PWM 输出、而是一个检测器、其工作方式如下。

    我将回到第一个问题、请告诉我禁用升压转换器时所需的最少外部组件。

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    请参阅下面的原理图。 您可以将红色标记的引脚保持悬空、并移除红色标记的组件。

    仅在启用 IC 时启用音调检测。

    如有任何其他问题、请告知我们。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您提供信息。

    我还有如下的更多的油炸玉米饼。

    问题1. 硬件控制
    我想确认、如果 EN 引脚被拉至高电平、音调检测是否正常?

    问题2. 软件控制
    即使 LNB 输出通过 I2C 禁用,音调检测是否工作?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    A1:仅当器件启用时、音调检测才有效。

    A2:如果由软件控制、音调检测仅在 VLNB 打开时工作。

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的解释。

    我还有一个问题,如下所示。

    我在 TPS65235-1数据表中发现、在非 I2C 模式(硬件控制模式)下、SCL、SDA 和 ADDR 引脚可以悬空。 EXTM 和 VCTRL 引脚是否可以悬空?

    此致、
    加藤

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kato、

    我建议您将 EXTM 和 VCTRL 连接到 GND 以获得稳定的电压。 谢谢!

    此致、

    Hao

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hao San、

    感谢您的确认。

    如果我收到客户的其他问题、我理解并将与您联系。

    此致、
    加藤