This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61200:为什么 TPS6100在启动时具有输出?

Guru**** 2386610 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809171/tps61200-why-tps6100-has-output-at-the-moment-of-start

器件型号:TPS61200

我正在测试来自 SparkFun 的 tps61200分线。 UVLO 为3V、输出为5V。 当我将一个1.5V 电池连接至输入时、输出将跳转至5V、但立即下降至0V (非常快)、然后输出0V 为1.5V <UVLO.  但是、如果我使用可调直流电源、将输入从0V 调整为4V、则输出将保持0V (无跳跃)、但一旦 Vin=3V、输出就会上升到5V。 稍后、我将直流电源调整为1.5V 并将其连接到输入、输出将遵循由1.5V 电池引起的相同趋势。  如何解释"电压跳跃"? 这是正常现象吗?   我认为、一旦 tps61200启动(大约0.5V 输入)、UVLO 就会工作、但它似乎有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    正如您提到的、UVLO 为3V。 因此、如果 Vin 低于 UVLO。 转换器将关闭主输出。(详细信息可在数据表的10.3.1.6和11.2.2.2中找到)

    如果您不需要此功能、则需要将 UVLO 引脚连接到 VAUX。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我需要 UVLO、我可以理解、如果 Vin 降至阈值以下、它将关断。   关断时、Vout=0。 但数据表没有提到我观察到的结果。 我的要点是、如果我直接连接一个1.5v 电池、输出将跳至5V、但会立即下降至0V。  这是正确的现象吗?   

    另一个问题、我想 测量 静态 电流。 我在输入端放置一个串行电阻器(20欧姆)、并测量它的电压、使 Iq=U/R 对吗?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    请为我们分享原理图和布局、并获取以下引脚的波形:VIN、VAUX、VL 和 Vout。  以便我们可以尝试在实验中重现该问题。  

    对于静态电流,我建议您通过应用手册http://www.ti.com/lit/an/slyt412/slyt412.pdf 了解 IQ 

    我们还提供了一份应用手册、其中提供了有关无负载测量的详细指导:"计算和测量升压转换器的无负载输入电流"http://www.ti.com/lit/an/slva828/slva828.pdf。   

    如果您有任何疑问、请 随时 向我说明

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    请问是否有更新?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我真的需要捕获引脚的波形吗?  当输入电压大于3V 时、它可以输出5V 电压、因此我认为直流/直流转换器工作正常。  也许您可以尝试这样做:直接将电池连接到输入、然后查看输出是否会跳转但立即下降至0V? 尝试后、请说明您的实验中是否发生了相同的情况。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peng:

    很抱歉、我今天不在办公室、也不方便进行基准测试。 我要求我的同事为基准测试提供支持。 (但尚未与他核对时间表、因为现在是周末。) 请耐心等待。

    询问原理图和波形的目的是、我们可以在非常相似的条件下进行设置。 这将有助于重现此问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。  我明天将收集波形。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Pend、

    您能否捕获系统板中 VIN 和 VOUT 的波形? 输入电压振铃可能高于3V、且 IC 打开 VOUT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不、我认为这不是因为它在3V 以上响、因为我使用1.5V 电池测试了它。  图1:1.5V 电池作为输入。  图2:3.2V 直流电源作为输入。   蓝色曲线为输出、而黄色为输入。

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    如果 UVLO 接地短路、您能帮助检查发生了什么情况吗? 您是否在多个系统板中观察到这种行为? 我想排除组装问题。