This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS82085:TPS82085 -原理图审阅

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS82085

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/809088/tps82085-tps82085---schematic-review

器件型号:TPS82085

大家好、

您可以查看我的设计吗?

1.8V 时的总电流为2.65A。

输入电压为3.3V

我不组装 R527。

谢谢、

Shlomi

 

e2e.ti.com/.../TPS82085.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我想在您的原理图中指出四个不同的方面:

    -我们建议 TPS82085的总输出电容值最大为150uF,这对您的系统有益,尤其是在启动时,可以降低输出电容。 然后、您应该为 每个电压轨检索2x47 uF 电容器。   

    - FT4需要放置在输出电容器之后、使输出电容器尽可能靠近 IC 非常重要。

    -关于使用的铁氧体磁珠,它们具有40m Ω DCR 电阻。 知道您希望在输出电流下具有2.65A 的最大电流。 您将确认其上的压降不可忽略。 然后、我建议使用稍高的输出调节、然后修改反馈处的电阻桥。

    -根据您对输出精度和效率最感兴趣的考虑因素而定。 我建议您阅读此应用手册、其中介绍了如何在 反馈引脚  http://www.ti.com/lit/an/slyt469/slyt469.pdf 上以最佳方式设计您的电阻桥

    如果您有任何其他问题、请咨询。

    谢谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    您是否对原理图进行了更改,以实现我提供的反馈?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

     

    1. 如果系统噪声较低,我可以使用 R527替代 F.T 组件。
    2. 直接输出 Dc2cde 是一个47uF 陶瓷电容器(1.8V 时的实际电容约为24uF)。
    3. 在 DC2DC 和电容器负载之间、我有一个具有大约40毫欧串联电阻的 F.B。电阻是否对我没有帮助?
    4. 实际总电容汇总为~ 5x24uF=120uF。
    5. F.T4组件被插入 DC2DC 的反馈中、以抵消串行电阻并降低输出噪声。 我之前使用过 Torex/TI 的 DC2dc 来完成此操作、结果非常好。  

     

    谢谢、

    Shlomi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我不能肯定地理解您所做的每一项更改。 您能否将更改发回原理图?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我没有听到您的反馈。 是否对原理图进行了更改?  

    可以和我们分享吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    附加新原理图。

    谢谢、

    Shlomi

    e2e.ti.com/.../TPS82085SIL.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!

    1. 计划好吗?
    2. 在 DC2DC 和电容器负载之间、我有一个 F.B=L1、其串行电阻约为40毫欧。 电阻不能帮助我吗?(总输出电容值最大为150uF)。

    谢谢、

    Shlomi

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    当我们在数据表中指出最大输出电容为150uF 时、它适用于系统使用的每条电力线。 您在这里很好!

    对于大约40毫欧的 F.B=L1 DCR、这不是问题、您只需注意、它将会产生压降。 如前所述、如果您在反馈处更改电阻桥、则可以通过提高输出电压调节来补偿它。  

    1. ' F.T4组件被插入 DC2DC 的反馈中、以抵消串行电阻并降低输出噪声。 我以前用过 Torex/TI 的 DC2dc 来完成此操作、结果非常好。"  我在您发送的原理图中看不到这一点。 如果您对使用它充满信心、则由您决定。

    还有其他问题吗?

    谢谢!

    此致、

    Dorian

     

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉

    e2e.ti.com/.../TPS82085S.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shlomi、

    我同意您的更改。

    你还有其他问题吗?

    谢谢!

    此致、

    Dorian