This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62136:TPS62136电源正常

Guru**** 2905440 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/810211/tps62136-tps62136-power-good

器件型号:TPS62136

 电源正常是否会在断电期间始终保持低电平?  或者就像下表一样、当 Vin 降至0.7V 以下时、PG 逻辑状态为高阻抗?Ω

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否在断电期间与输入电压、输出电压和 PG 共享一些波形? 我想使用 PG 作为 MCU 的复位。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    用户好、

    为了控制 PG 引脚的逻辑、VIN 必须保持存在、否则无法强制 PG 引脚保持低电平。 因为器件在<Vuvlo, PG voltage will refer to Vout which will be discharged, so PG will be close to 0V.. 时停止开关

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     在数据表中、公式10中、这意味着 Ton = 100ns 吗?  在公式10中、当输入电压和输出电压不同时、Ton 并不总是100ns。  它 根据  公式1计算的剂量?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、您可以使用 PFM 和 PWM 中的公式1计算 Ton。 在省电模式下、可使用约50ns 的绝对最短导通时间。

    非常感谢!

    此致、

    Dorian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我没有听到您的反馈。 您对此主题还有其他疑问吗?

    非常感谢!

    此致、

    Dorian