This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS562209:TPS562209开关频率

Guru**** 2391505 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS562209

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812887/tps562209-tps562209-switching-ferquency

器件型号:TPS562209

大家好、

客户测试多个电路板上的 SW 引脚波形、发现一个电路板的开关频率高于正常频率。

测试条件为输入电压:9.3V;输出电压:5V 负载为空载。 客户想知道790kHz 开关频率是否正常。

1.790kHz

2.正常芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    频率(791KHZ)是可以接受的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:

    首先、最好使用250MHz 或500MHz 等更高带宽来测量 SW 节点。 您将得到一个更接近现实世界的急剧上升和下降沿。 并使用50%至50%的电平来测量 SW 频率。  

    对于 TPS562209、它是具有准固定频率的 DCAP2器件。 没有用于频率同步的内部时钟、导通时间计算电路获得了固定频率。 由于延迟和其他因素、此准固定频率会随输入电压、输出电压和输出电流的变化而略有变化。 数据表中有一些图显示了这种情况。 791kHz 高于典型值、但它可能是一个接近最大变化的合理频率。