This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5023:建议使用输出侧电流感应电路、

Guru**** 2460170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5023, TL431

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/807286/lm5023-suggest-the-o-p-side-current-sensing-circuit

器件型号:LM5023
Thread 中讨论的其他器件: TL431

您好,建议 使用 O/p 侧电流感应电路以及如何与光耦合器连接。

此致、

Sathishkumar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathishkumar、

    您的设计的输入和输出功率要求是什么?

    您能不能更详细地介绍一下 o/p 侧电流感应电路的含义吗?

    可在 LM5023产品页面的工具和软件页面中找到 Webench 设计工具、您可以使用该工具设置光电 TL431反馈、并生成初步设计。  

    此致、

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mike:

    它是一个100W 电源、

    输入84V-264V 交流输入、

    输出:24V DC 4.2A、

    请找到 随附的原理图、  对于此原理图、 我们需要输出侧电流感应。

    我设计了连接在下方的电流感应电路、我不知道如何将电流感应电路和电压感应电路连接到单个光电 coupler.e2e.ti.com/.../CURRENT-SENSE-CIRCUIT.pdfRegards

    Sathishkumar    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Sathishkumar、

    以下电路可帮助实现恒压和恒流模式控制。  

    此致、

    Teng

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Teng:

    我需要恒定电压、可变电流(0至4A)、

     它是否符合您的建议原理图。

    此致、

    Sathish。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sathish,  

    是的、当输出低于过流点时、它将在恒压模式下工作、当输出超过过流点时、它将进入恒流模式。

    Teng