This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61175-Q1:元件连接到 COMP 引脚8、PCB 布局尺寸

Guru**** 2814495 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS61175EVM-326

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/812361/tps61175-q1-component-connected-to-comp-pin-8-and-pcb-lay-out-foot-print-dimension

器件型号:TPS61175-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS61175EVM-326

尊敬的 TI 团队

以下是我对 TPS61175Q1 IC 的2个问题。

1:与 COMP (引脚8)串联的电阻器和电容器的值是多少?

该 IC 的 PCB 布局尺寸是多少?

谢谢你。

此致

林珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    补偿网络取决于应用。 不同的 L、C 和负载电流具有不同的补偿值;

    对于大多数应用、它大约为4x3 cm。(所有组件位于同一层)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    您能向我们提供尺寸的元件尺寸图吗?

    谢谢你

    此致

    林珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Lin:

    请查看下图、其尺寸远小于4X2cm。 红色块为4X2cm。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    感谢您的回答。 但我的意思 是该 IC 器件 TPS61175Q1的焊盘图案或封装。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请检查随附的 DS。 您可以在第23-25页找到焊盘图案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../tps61175_2D00_q1_2D00_new.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    我明白了。 谢谢你。

    我有另一个问题。

    附件中的简化版原理图值是多少? 设计条件如下:

    输入电压为5V 至24V 或输入电压为18V 至24V。

    在同一电路中、它将直接在单电源5V 输入或18V 输入之间切换。

    输出电流:0.6A

    如果电流输出为0.6A、那么 L1、D1、C4和 R3的元件值是多少?

    此致

    林珍妮

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    您可以参考 TPS61175EVM-326中的原理图。 您可以从 TI 网站下载它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Helen

    我明白了。 谢谢你。

    此致

    林珍妮