This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8860-Q1:VDDIO/EN 在 MCU 控制之前意外上升

Guru**** 2551110 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/808271/lp8860-q1-vddio-en-unexpected-rising-before-mcu-controlling

器件型号:LP8860-Q1

你(们)好

我在 TI 社区中发现了一些类似的问题、但仍有一些 问题。

类似问题: e2e.ti.com/.../598729中文

在我们的系统中、MCU 使用5V 电源、LP8860使用5V 来实现 VDD。 由于 LP8860使用 VDDIO/EN 作为数字基准、而 VDDIO/EN 是来自 MCU 的输入、因此我们面临以下条件:

MCU GPIO 输出最小值=0.7*5V、LP8860输出最小值=0.7*VDDIO/EN、在最坏的情况下、输出可低至0.49*0.5=0.25V、这低于 MCU H 电平阈值。

我们使用5V 上拉 LP8860输出:故障和 MISO (SPI 通信)、以确保 MCU 可以识别 H 电平

根据之前的答案:LP8860有一个内部 ESD 结构、在 FAULT 和 EN/VDDIO 之间形成体二极管、我猜也在 MISO 和 VDDIO/EN 之间。 因此、 当 VDD 电压 上升至5V 时、VDDIO/EN 也会上拉至特定值、而 MCU 输出仍然保持低电平。 如果我切断 MCU 和 VDDIO/EN 之间的连接、VDDIO/EN 会上升至2V 以上、这很明显高于使能阈值。

我的问题:

这 种意外上升的影响是什么? 只有在 MCU 控制之前启用 LP8860、还是 整个系统存在其他风险?

2.我们使用60Hz VSYNC 信号作为外部时钟。  在数据表 中、它指出 VSYNC 必须在 VDDIO/EN 处于上电序列前有效。 但这种意外的上升会导致 LP8860在 VSYNC 之前启用。 长时间运行后、这是否会使 LP8860发生变化?

我们的原始序列是 VDD ON-VSYNC ON-VDDIO/EN ON-VBOOST ON-SPI 来命令 PWM 开启

现在、序列是 VDD 和 VDDIO/EN ON-VBOOST ON-VSYNC ON-SPI 来命令 PWM 开启。 系统在执行序列并通过电源循环测试后可以正常工作、但我不确定序列的变化是否会对产品寿命产生不良影响。

顺便说一下、VSYNC 是由 LVDS IC 生成的、有时  会由于与外部负载箱的连接不良而丢失。当 VDDIO/EN 打开时、它不能一直保持激活状态。  这也是一个风险、还是 LP8860在没有 VSYNC 信号的情况下根本不输出 PWM?

如何 改进 我们的设计、以使 意外上升的衰减?

谢谢

电路的粗糙图像:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请参阅以下评论。

    这 种意外上升的影响是什么? 只有在 MCU 控制之前启用 LP8860、还是 整个系统存在其他风险?

    建议的上电序列是在 VDD 激活后500us 启用器件、从而确保器件正常上电。

    2.我们使用60Hz VSYNC 信号作为外部时钟。  在数据表 中、它指出 VSYNC 必须在 VDDIO/EN 处于上电序列前有效。 但这种意外的上升会导致 LP8860在 VSYNC 之前启用。 长时间运行后、这是否会使 LP8860发生变化?

    我们的原始序列是 VDD ON-VSYNC ON-VDDIO/EN ON-VBOOST ON-SPI 来命令 PWM 开启

    现在、序列是 VDD 和 VDDIO/EN ON-VBOOST ON-VSYNC ON-SPI 来命令 PWM 开启。 系统在执行序列并通过电源循环测试后可以正常工作、但我不确定序列的变化是否会对产品寿命产生不良影响。

    顺便说一下、VSYNC 是由 LVDS IC 生成的、有时  会由于与外部负载箱的连接不良而丢失。当 VDDIO/EN 打开时、它不能一直保持激活状态。  这也是一个风险、还是 LP8860在没有 VSYNC 信号的情况下根本不输出 PWM?

    我需要与 团队一起查看详细信息、稍后再回来。

    如何 改进 我们的设计、以使 意外上升的衰减?

    我们建议将 FAULT 引脚上拉至 VDDIO/EN、而不是 VDD。 通过这种方式、可以避免意外上升。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、雪

    感谢您的反馈、希望获得 第二个问题的答案。

    关于第三个问题、我们几乎不使用一个 MUC 输出引脚 上拉另一个输入引脚、以解决    上电期间电流消耗和不确定状态的问题。

     是否有其他大众产品在汽车  电子产品中使用此类设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好、雪

    我的问题是否有任何进展?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    要求 VSYNC 信号在 VDDIO/EN 之前有效。 在 VDDIO/EN 为高电平后、主振荡器被启用。 如果 VSYNC 之后处于激活状态、则 VSYNC 处于激活状态之前将存在不确定的周期、PLL 将需要一些时间来实现稳定。 我们认为它不会损坏器件。 这只是顺序不适合稳定运行。 并且只要 VDDIO/EN 为高电平、VSYNC 必须一直有效。 一旦 VSYNC 丢失、就无法保证输出状态。

    关于第三个问题、 使用 MCU 的 GPIO (通常可以提供几 mA 的电流)应允许足够的电流使用 VDDIO/EN 电源、并为故障引脚提供下拉电流。

    故障引脚下拉电流取决于所使用的电阻器。 假设 VDDIO 3.3V、如果使用10k、则 下拉引脚只需要0.3mA 电流、MCU GPIO 应能够提供该电流。 在无故障条件下、FAULT 引脚处于开路/悬空状态、仅上拉至 VDDIO/EN 电压的高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好

    感谢您的回复、我得到了答案。

     项目1的一些附加问题:

    ①Is 如果我使用 VDD 上拉故障、VDD 和 VDDIO/EN 之间会有任何延迟?由于重新指令的序列只有>500us、 因此电流设计可能可以。

    ②ThresholdIf 数据表、VDDIO/EN 的最小值为1.65V、但 VDDIO/EN 引脚上测得的电压低于1V。 这可以确保 LED 驱动器处于禁用状态吗?

    ③How 我可以 测量并判断 何时准确启用 LED 驱动器? 升压电压似乎 有一些延迟。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    关于您的上述问题、

    由于 FAULT 引脚与 VDDIO/EN 之间有一个二极管、因此延迟将非常短、远小于500us。

    VDDIO/EN 输入低电平为0.4V。 输入高电平为1.2V。 只有当电压低于0.4V 时、它才能确保逻辑低电平。 如果电压介于0.4V 和1.2V 之间、则状态不确定。

    启动行为遵循状态机。 器件启用后、它将首先进入软启动状态。 之后、它将进入升压启动状态、在此状态期间、升压器可以开始工作。 请参阅数据表中图43中的典型启动波形。