This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS55332EVM:关于输出电压控制

Guru**** 2562120 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813208/tps55332evm-about-output-voltage-control

器件型号:TPS55332EVM

大家好、

请帮我回答以下问题、非常感谢。

当 EN 引脚设置为禁用时、输出上的电压与输入相同、但为避免这种情况、我将 EN 引脚设置为启用并打开/关闭输入电压以控制器件。 首先、请告诉我们这种方法是否存在任何问题、以及从输入电压到输出电压稳定和稳定的时间。

正如我在上面添加的问题、我计划使用干电池作为输入、因此我希望避免恒定电压输出、无论输入电压时启用/禁用。

此致、

TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    我不完全理解您的意思? 您是否意味着您将在输入侧添加开关?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    是的、我认为您的理解是正确的。

    实际上、这个问题来自我的客户。 当他禁用 EN 引脚时、输出电压与输入 电压相同、因此为了 实现 EN 引脚的功能、他希望打开/关闭输入电压。 此外、他 还使用干电池作为输入。

    此致、

    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    可以在输入侧添加开关。 但是、确保开关开启时的浪涌电流不会太大、以至于会拉低干电池。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    非常感谢您的回答。

    您能告诉我 从输入电压到输出电压稳定和稳定的时间吗?

    此致、

    TOM.Liu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    它取决于软启动时间。  大约5ms。