请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS55332EVM 大家好、
请帮我回答以下问题、非常感谢。
当 EN 引脚设置为禁用时、输出上的电压与输入相同、但为避免这种情况、我将 EN 引脚设置为启用并打开/关闭输入电压以控制器件。 首先、请告诉我们这种方法是否存在任何问题、以及从输入电压到输出电压稳定和稳定的时间。
正如我在上面添加的问题、我计划使用干电池作为输入、因此我希望避免恒定电压输出、无论输入电压时启用/禁用。
此致、
TOM.Liu