This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS56428:TPS56428 PG 是否可以直接将高电平拉至3.3V?

Guru**** 2511415 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/813228/tps56428-tps56428-pg-can-pull-high-to-3-3v-directly

器件型号:TPS56428

尊敬的先生:  

PG 引脚已上拉至数据表上的 VREG。

我有一个问题需要与您核实。

如果 PG 引脚直接拉高至 P3V3_AUX。 有疑问吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    是的、PG 引脚可 通过100k 电阻器直接拉高至 P3V3_AUX。

    在以下 情况下请注意 :(P3V3_AUX 比 P12V_AUX 斜升更早)
    P3V3_AUX=3.3V 和 P12V_AUX=0V->PG 应为3.3V