This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65131:FBN-VNEG 电容器和电阻器

Guru**** 2867040 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/811713/tps65131-fbn-vneg-capacitor-and-resistor

器件型号:TPS65131

您好!

数据表 P.11图8没有电阻、但 EVM 用户指南 P.8图6 kΩ 连接了一个51.1k Ω 电阻。



我理解它是一个用于调节相位裕度的电阻器、它是正确的吗?
我们如何确定该电阻值?

最好的爬梯
YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已就此主题通知了我们的专家。 请在19年6月19日之前回复。

    谢谢、

    Aaron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    在一些噪声更大的设计中、我们看到了由于通过前馈电容器(C9)耦合到 FBN 引脚的噪声过大而导致的环路稳定性问题。 该串联电阻可降低耦合到 FBN 引脚的噪声、从而使电路更稳定、但缺点是环路响应会稍慢。 该电阻器的建议值介于10K 和100K 之间、而51k 在 TI EVM 设计中表现良好。 特定的客户设计可能需要更小或更大的值、具体取决于噪声耦合量。  

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽城-圣、

    该器件是否需要该电阻?
    如果是、您能否将其添加到数据表中?

    此致、
    YUto Sakai

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Sakai-San、

    该器件不需要该器件、但我们已经看到一些客户设计具有相当大的噪声、并且将该电阻器串联可减少耦合到反馈引脚的噪声。 数据表在第8.2.2.6.1节中对此进行了简要讨论、请参阅以下数据表摘录。

    此致、

    辽卡特

    8.2.2.6.1前馈电容器作为建议、要加快控制环路、请将前馈电容器置于反馈分压器中、并与 R1 (升压转换器)和 R3 (反相转换器)并联。 公式11显示了如何计算升压转换器的适当值、而公式12显示了反相转换器的相应值。 (11)(12)为了避免前馈电容器将噪声耦合到控制环路中、可以通过添加串联电阻来限制前馈效果。 kΩ kΩ Ω 至100k Ω 范围内的任何值。 电阻越大、耦合到控制环路系统中的噪声就越低。